This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3100EVM-U:使用外部 MCU 来处理 DUT

Guru**** 2489685 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/888850/tlv320aic3100evm-u-use-external-mcu-for-handling-dut

器件型号:TLV320AIC3100EVM-U

大家好  

很抱歉我不是母语英语  

我想购买 TLV320AIC3100EVM-U 来节省开发时间。 我找到了这个 EVK 电路板、所有的东西都适合开发 、但我有一个重要的问题。 我可以使用外部 MCU 处理 AIC3100吗? 换言之、板载有一些用于 I2C 和 I2S 接口的 TP、但我看到了原理图、它似乎在桥接模式下工作、如果我将外部 MCU 连接到此 TP 连接器、 则肯定 会在 TAS1020BPFB 和我的外部 MCU 之间产生冲突。 我是真的吗? 你有解决方案吗? 或电路板有选项?

 

谢谢、此致  

来自土耳其的埃米尔   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该 EVM 旨在演示 AIC3100在电路板上的性能、并不能像您所发现的那样打造最佳的开发平台来连接外部处理器。  TAS1020的 I2C 和 I2S 连接直接连接到 EVM 上的 AIC3100、因此您必须移除 TAS1020、或者至少从电路板上拉 I2C 和 I2S 引脚连接以避免冲突。  当然、一旦发生这种情况、GUI 将无法工作、EVM 也不会枚举为 USB 音频设备。