This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3144D2:有关铁氧体磁珠选择的问题

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3144D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/871291/tpa3144d2-question-about-the-selection-of-ferrite-bead

器件型号:TPA3144D2

大家好、

我的客户希望将 TPA3144D2器件用于最大4W 的扬声器。  您能否帮助分析是否可以使用随附的铁氧体磁珠? 此外、 铁氧体磁珠 与 1000pF 电容器一起使用。 谢谢!

e2e.ti.com/.../BLM18PG121SN1D_2D00_Murata.pdf

此致

正泉路

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhengquan:

    EMI 是一个系统设计注意事项主题,通常大于300欧姆阻抗@100MHz 可提供足够的 EMI 裕度。 因此、建议使用以下两个部分。

    BLM18PG331SN1

    BLM18PG471SN1

    此致、

    Matthew