This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2552:PCB 设计:覆铜等级、过孔尺寸、布线宽度和 DSBGA (YFF)布线建议指南?

Guru**** 2845750 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2552

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/879013/tas2552-pcb-design-guidelines-for-copper-class-via-dimension-trace-width-and-dsbga-yff-routing-recommendation

器件型号:TAS2552

团队、

我已经检查了数据表和 EVM 用户指南。
         数据表提供通用布局信息(SLAS898B 第51页)、但没有精确信息。
         UG 不提供任何 PCB 信息(仅 SLAU496A 中的原理图和 BOM)

请分享信息、以便为采用 DSBGA (YFF)封装的 TAS2552正确设计 PCB:

- PCB 布线建议使用哪种铜等级?
-建议走线宽度是多少?
- DSBGA 下建议使用什么 Via 技术和尺寸?

-您能否在 PCB 布线方面共享 TAS2552 EVM 规格?
PCB 布局是否可以电子格式提供?

提前感谢、

A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的团队将查看这些问题、并尽快回答。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、A:

    我将通过电子邮件主题跟踪这个问题。
    请告诉我们客户是如何选择 TAS2552的、也许还有其他更适合 PCB 实现的封装选项。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器