This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM9211:通过 USB C 连接 PCM9211 ARC

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM9211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/888515/pcm9211-pcm9211-arc-connection-with-usb-c

器件型号:PCM9211

您好!

我一直在研究 PCM9211以与 HDMI ARC 端口配合使用。 目标是传输立体声通道音频、与多通道数据无关。

但它不是从 ARC 端口到 PCM9211的直接连接、但两者之间有一个 USB-C 桥。

高达 HDMI 版本1.4b,USB-C 的 ALT 模式可用,USB-C 的 SBU 引脚可用于 ARC HEAC+和 HEAC-引脚。

因此、我尝试通过 USB-C SBU 线从 HDMI ARC 端口获取 HEAC+数据、并将其传输到 PCM9211的 RXIN 引脚。

我附上了非常粗略的原理图、我想检查这是否可行。  

谢谢你

e2e.ti.com/.../PCM9211_5F00_HDMI_5F00_ARC_5F00_Connection.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    我真的不知道 USB-C 标准的任何内容、但只要数据仍按照 IEC 61937标准进行帧并满足 PCM9211的输入阈值和支持的数据速率、我就不明白为什么这会成为问题。 您可以始终尝试使用 EVM 验证它!

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Zak、

    我会尝试并分享结果!