This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM3168A:Linux 内核4.14.78

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM3168A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/878258/pcm3168a-linux-kernel-4-14-78

器件型号:PCM3168A

大家好、

我将 PCM3168A 与 NXP iMX6ULL 搭配使用。

TI 是否具有 Linux 内核4.14.78的驱动程序格式? 对于 TDM、我尤其需要它。

我无法使用不同的 Linux 内核、因为我从基于 Variscite 的 iMX6ULL 购买的 SoM 以4.14.78的形式提供、如果我更改它、我就没有再使用了。

谢谢、

Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shlomi、  

    我目前唯一知道的驱动程序是  

    TI 未积极开发此器件的新驱动程序、而是现已掌握在社区手中。  

    此致、

    -Steve Wilson