This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2557:静音/取消静音的最佳方式是什么?

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2557

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/871150/tas2557-what-is-the-best-way-to-mute-unmute

器件型号:TAS2557

我们需要非常频繁地将音频静音和取消静音(每隔几秒钟、并且没有任何音频弹出或噪音。)。

在 TAS2557上执行此操作的最佳方法是什么?

器件静音和断电序列

第9.5.2和9.5.3节中的数据表 SLASEC2B 具有"器件上电和取消静音序列"和"器件静音和断电序列"。

是否可以在不断电和上电的情况下进行静音和取消静音? (我们通过 SPI 来驱动它)

还是会导致问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    是的、如果您仅在不关闭器件电源的情况下将器件静音、则没关系。 第9.5.3节介绍了如何将器件置于睡眠模式、因此您可以在命令"W98 07 03"之前使用相同的代码。 其余代码将用于关闭器件。

    该器件具有用于音频回放的软步进静音选项、可在1/fs 步长内将器件静音。 此选项可降低出现弹出问题的风险。

    我希望这是清楚的。 如果您有其他问题或意见、请告诉我。 我们很乐意为您提供帮助。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.