请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OPA1622 您好 TI!
产品说明书和输出功率。
根本问题:X 轴 mA RMS、DC 还是峰值?
参考 OPA1622 DS 的图38和39、±18V 电压轨似乎用于驱动~16V 直流(或16V 峰值?) 在~120 Ω 负载中、产生大约130mA 的输出电流。 到目前为止、我是否理解正确?
在我的原型上、我测量的是85mA RMS、在失真阈值下测量的峰值为~120mA。
此致、
David McRell