This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1622:输出功率、参考 DS 图38/39输出电压与输出电流间的关系

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA1622

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/878650/opa1622-output-power-reference-ds-figures-38-39-output-voltage-vs-output-current

器件型号:OPA1622

您好 TI!

产品说明书和输出功率。

根本问题:X 轴 mA RMS、DC 还是峰值?

参考 OPA1622 DS 的图38和39、±18V 电压轨似乎用于驱动~16V 直流(或16V 峰值?) 在~120 Ω 负载中、产生大约130mA 的输出电流。  到目前为止、我是否理解正确?

在我的原型上、我测量的是85mA RMS、在失真阈值下测量的峰值为~120mA。

此致、

David McRell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的发帖、我可以为您提供帮助。 x 轴显示的是直流电流。

    Tamara