This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5122EVM-U:是否有用于 PCM5122EVM-U 的 Win7驱动程序?

Guru**** 2558260 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM5121, PCM5122EVM-U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/895521/pcm5122evm-u-is-there-win7-drivers-for-pcm5122evm-u

器件型号:PCM5122EVM-U
主题中讨论的其他器件:PCM5121

我将使用我的公司产品开发 pcm5121。

但是、当我在 Win7上操作 PCM5122EVM-U 时、它会在 驱动程序管理器中显示 USB-miniEVM、并带有黄色 的感叹号。

那么、我如何解决这个问题呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否安装了 PurePath 控制台1.16? 您可以在设备管理器工具中搜索驱动程序吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已安装 PurePath concole 1.16。

    但对于器件管理器工具、您意味着什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果选择设备管理器(右键单击我的电脑、选择设备管理器)、您应该会在设备列表中看到 EVM:

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我从设备管理器获得了这一信息。 它显示在其他设备(其他设备)下、而不是音频。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您选择器件并选择"更新驱动程序"、然后让其自动搜索、它会找到任何内容吗? 另请尝试在设备管理器中删除设备,然后扫描新设备。  它应该会复位驱动器自动检测。

    谢谢、

    Paul