This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3251D2EVM:TPA3251D2EVM

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3251EVM, TPA3251, OPA1662, PMP11769

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/878452/tpa3251d2evm-tpa3251d2evm

器件型号:TPA3251D2EVM

您好!

我正在查找 PCB CAD 文件。 是 Eagle 还是 Altium 文件?

请将我指向 URL。

谢谢你。

Neil Henry

IRAD LLC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Neil、

    我们使用 Altium 来设计电路板。  

    为了澄清一下、您使用的是 TPA3251D2EVM、而不是 TPA3251EVM?  

    此致、

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    这两个电路板似乎都使用 TPA3251。

    然而 、TPA3251D2EVM具有"通过其 AIB 连接器支持音频插件板"。

    什么是音频插件板? 您是否拥有这些 AIB 的器件型号、我们可以参考并查看该值。

    也就是说、我们也希望参考该 参考设计的 Altium 原理图和 PCB ASCII 文件。

    此参考设计的这些文件将增加价值、以便在我们的最终设计中遵循 TI 最佳实践。

    此外、我们还将了解用于加固的 PMP11769参考设计! 也喜欢 OPA1662有源滤波器。 这种有源滤波器会起作用。  

    我们还需要 Altium 原理图和 PCB ASCII 文件来实现此参考设计 PMP11769。

    客户需要汽车和 AVR 放大器作为最终产品。

    此致、

    Neil Henry

    IRAD LLC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Neil、

    实际上、TPA3251EVM 具有 AIB 连接器、而不是 TPA3251D2EVM。 我们实际上有一些音频插件板、其中一个是 SidGig Guitar EVM! 这是 TPA3251EVM 的 Altium 文件。  

    e2e.ti.com/.../8662.TPA3251EVM.zip

    PMP11769的网页上有原理图和设计文件。  

    TPA3251不符合汽车标准。 我不确定这是否是您的客户的要求。  

    此致、

    Robert Clifton