This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3116D2:tpa3116d2能否实现70W 输出?

Guru**** 2483625 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3116D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/870987/tpa3116d2-can-tpa3116d2-achieve-70w-output

器件型号:TPA3116D2
tpa3116d2能否实现70W 输出?            
我需要如何设置它?            
当使用21V 电源时、为什么无法实现70W 的功率? 原因是什么? 需要调整什么?            
IC 引脚6-8的外设电路是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的输出负载配置是什么、BTL 或 PBTL、4/6/8 Ω 负载?

    另外一点是、输出功率定义应与 THD 级别一起使用? 例如、对于4 Ω 负载、21V PVDD 削波(~1% THD)将在~50W 左右发生。 在该设置下、它无法实现70W 的输出功率。

    此致、

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    即使在2 Ω 负载@PVCC=21V 时、TPA3116也无法实现70W。 由于 TPA3116 OC 电流 阈值为7.5A、因此使用2 Ω 负载@ 21V 将触发 OC 故障。

    我建议将 TPA3156器件用于您的应用。

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果使用 TPA3116、我建议在70W 功率下使用 PBTL 模式。