This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2770:如果使用 TAS2770、则已知 HPF 设置和限制器设置。 如果我们需要对扬声器单元使用 PEQ 设置、该怎么办? 如果我们需要更多的均衡器设置? 我们怎么做?

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2770, TAS2563, TAS2557, TAS2505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/895874/tas2770-if-using-the-tas2770-it-is-known-for-the-hpf-setting-and-limiter-setting-how-if-we-need-to-use-peq-settings-for-the-speaker-unit-and-if-we-need-more-equalizer-setting-how-we-can-do

器件型号:TAS2770
主题中讨论的其他器件: TAS2563TAS2557TAS2505

根据 TAS2770 D 类放大器、调优参数需要通过十六进制代码的地址和值手动输入。

DSP 调优功能也仅限于高通滤波器和限幅器。

PEQ 不适用于该放大器。

我们如何确定 DSP 设置而不是仅将十六进制代码输入为注册设置?

我们可以选择任何 GUI 吗? 还是 DSP 调优、我们需要自行开发? 这是另一种解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muhammad、

    欢迎使用 E2E、感谢您关注我们的产品!

    我们的团队将对此进行研究、并将尽快回答。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muhammad、

    TAS2770没有内部智能放大器处理功能、只有 IV 感应功能。

    您可以看看 TAS2563等器件。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ivan、

    感谢您的回复、了解 TAS2770的功能。 但是、如果产品需要使用 TAS2770、而我们的一方需要针对 PEQ 进行调优、解决方案是什么? 需要与不同的主机控制器配对、例如 Xilinx 7000系列 SOC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    穆罕默德

    您是否意味着您将在主机处理器上对音频信号进行一些处理?
    TAS2770可获得 IV 检测数据并通过 I2S SDOUT 引脚将其发送回主机处理器。 不确定 PEQ 是什么意思。

    您的系统要求是什么?

    • 您是否需要 IV 检测?
    • 您是否需要 TAS2563等扬声器保护?
    • 您是否需要诸如 EQ 双二阶之类的简单处理?
    • 升压放大器是否正常? 还是需要直接电压电源?
    • 需要多少输出功率以及负载阻抗?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ivan、

    PEQ 是一种均衡器、具有多个参数、用于控制可应用于音频信号的各种滤波器。

    有一些均衡器可用于控制增益、Q 和频率等。

    控制其他参数更像 GUI (图形用户界面)。

    对于此 TAS2770、我们只能控制 HPF (高通滤波器)和限幅器。 截止频率也为2Hz ~ 800Hz。

    它是固定值、无法在两者之间转换为值。

    谢谢、

    此致、

    Hafeez Musthafa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Muhammad、

    没错、TAS2770没有其他处理工具。

    如前所述、您可以考虑具有嵌入式处理功能的器件、例如:

    • TAS2563 -升压(用于增加输出功率的内部升压、但可通过旁路实现更高的外部电压源)、智能放大器、嵌入式 EQ、DRC、限幅器和扬声器保护
    • TAS2557 -与 TAS2563相同、但为早期版本
    • TAS2505 -具有嵌入式 EQ 的低功耗 D 类放大器(双二阶)

    中等功率放大器中可能还有其他一些选项、但不知道您的输出功率要求是什么。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器