This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:智能 EQ 混频器系数

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/871032/tas5825m-smart-eq-mixer-coefficients

器件型号:TAS5825M

在 I2C 转储中、当我更改 较低和较高的混频器阈值时、会生成两个值(系数)。 一个似乎是下限阈值的线性值。 第二个似乎是某种斜率值 。 任何一个电源、计算这些值的公式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    您能否提供更改了哪些流程和哪些块参数? DRC 还是 AGL?

    此外、我们还有一份应用手册"TAS5825M 处理流程"、如下所示、以显示更多参数格式:

    http://www.ti.com/lit/an/slaa786a/slaa786a.pdf

    此致、

    Matthew  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mathew、

    它是 DEQ 中的动态混合阈值。  

    每当您更改低阈值或高阈值时 、PurePath 都会生成两个数字 、即

    98 10 1C 1B F0 41

    98 14 04 0C 37 14

    第2个值是下限阈值(转换为内部1.31格式)。

    第一个值是我认为的增益常数、它取决于阈值上限和下限。  有疑问。 如何 根据阈值上下限计算该值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    TAS5825M 内部算法不直接使用低/高阈值、因此 PPC3根据 低/高设置计算低于 DPEQ 阈值增益和 DPEQ 阈值偏移值、两者均为1.31格式。

    PPC3将处理此计算、该算法不会向客户透露。 如果需要进一步的帮助、请向我们发送电子邮件、告知您的项目信息和设计状态。

    此致、

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前的项目是赌场游戏应用中的一个双放大2.1系统(高音扬声器、中频、子)。  我正在开发一个应用程序、让我们的客户能够实时调整参数 并向我发送信息、以便我们可以集成到器件固件中。 让客户在双放大 器2.1设置中使用 PurePath 是不切实际的。 我始终可以通过 各种级别的 i2c 捕获进行语法交换,但 我想我要求使用公式。  

    如果您需要 NDA 以发布信息、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    TAS5825M 具有2.1 PPC3调优以及 TAS5825M + TAS5720参考设计 :http://www.ti.com/tool/TAS5825MEVM-SB?keyMatch=TAS5825M%20EVM&tisearch=Search-EN-everything

    BTW、该公式具有 NDA 算法、因此我们无法向官方 E2E 开放。 如果 您已经与 TI 签订了 NDA、您可以发送电子邮件至 matthew-miao@ti.com。

    此致、

    Matthew