This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1795:输出阻抗

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1795

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/870825/pcm1795-output-impedance

器件型号:PCM1795
您好!
对于 PCM1704、采用 R2R DAC 拓扑。 因此、PCM1704数据表中指定了1k Ω 的输出阻抗。  
对于 PCM1795、由于 内部电路拓扑之间的差异、PCM1795数据表中未指定输出阻抗。
那么,我的理解是否正确?
此外、对于 I/V 转换器、建议在 PCM1795数据表中使用820Ω Ω 和2700pF。 那么、您能否告诉我们 这些常量的使用背景信息?
此致、
加藤
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kato-San、

    选择 I/V 级中的电阻器值、尝试优化电路的增益、同时避免运算放大器输出在负电源附近的非线性区域。  该电路通过最大限度地提高第一级的增益和最小化第二级的增益(甚至衰减第二级的输出)来实现最佳噪声性能。  请参阅以下指导手册文章:

    http://www.ti.com/lit/an/sbaa333/sbaa333.pdf

    否则、选择电容值可创建一个简单的一阶滤波器、以衰减带外噪声并降低 TIA 级的带宽、从而确保稳定性、因为第二级通常在输出附近有一个电容元件。

    这种组合可提供大约90kHz 的 FC:

    请告诉我、这是否解答了您的问题。

    谢谢、
    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul-San:

    感谢您的快速回复。

    这篇指导手册文章对我很有帮助。

    此致、
    加藤