This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6422-Q1:TAS6422-Q1

Guru**** 2492385 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6422-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/897211/tas6422-q1-tas6422-q1

器件型号:TAS6422-Q1

大家好、我们使用 的是 TAS6422-Q1 IC。 我们使用直流负载诊断来检测故障。  在运行期间、如果通道状态为播放、  如果发生接地短路和电池短路 故障、则电源 IC 将使其自身静音并检测到相同的情况、但 如果发生短路负载故障、音频将被消音一段时间(15-20秒)、 则电源 IC 将使其自身静音并检测 端子之间的短路 故障。 为什么要花这么多时间来检测此故障?

注意:如果我们使用负载诊断(即 通道状态控制寄存器(地址= 0x04)值0xf5),则可以在没有延迟的情况下正确检测短路负载。 初始化期间用于寄存器的以下值。

MISC_ctrl1_REG_VALUE =(uint8) 0x31u;
MISC_ctrl2_REG_VALUE =(uint8) 0x62u;
SAP_CTRL_REG_VALUE =(uint8) 0x44u;
CHST_CTRL_REG_VALUE =(uint8) 0x55u;
CH1_vol_CTRL_REG_VALUE =(uint8) 0xCFu;
CH2_vol_CTRL_REG_VALUE =(uint8) 0xCFu;
dcld_diag_ctrl1_reg_value =(uint8) 0x02u;
dcld_diag_ctrl2_reg_value =(uint8) 0x11u;
PIN_CTRL_REG_VALUE =(uint8) 0x77u;
acld_diag_ctrl1_reg_value =(uint8) 0x00u;
acld_diag_ctrl2_reg_value =(uint8) 0x00u;
MISC_ctrl3_REG_VALUE =(uint8) 0x28u;
CLIP_CTRL_REG_VALUE =(uint8) 0x01u;
CLIP_WINDOW_REG_VALUE =(uint8) 0x14u;
MISC_ctrl4_REG_VALUE =(uint8) 0x40u;

感谢您的提前帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您将介绍当输出跨负载短路时的 CBC 限制器。  这是器件的正常功能。  电流限制为 CBC 限值、TAS6422-Q1上的电流为6.5A。  我们使用此方法、以便在正常运行期间、如果电流限制被触发几次、音频不会被关断。  如果它像您的测试一样持续触发、它最终将关闭以保护自身。  

    该器件按设计工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gregg Scott、  

    感谢您的回答。 正如您所说的、需要 持续触发电流限制以使器件关断、并最终报告短路负载误差。 但是、是否有任何文档、例如检测 短路负载误差所需的时间或周期。

    我们使用导线短接端子、因此根据设计、需要一些时间才能检测到这一点。 对吗?

    谢谢、此致、

    Murugan M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Murugan、

    有一个 I2C 寄存器将显示一个通道在 CBC 中。  它在寄存器0x25的位0和1中被称为 Ilimit。  该寄存器将指示器件在 CBC 中。  您无需等待关机。