This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3116D2:tpa3116规范规定、当电源电压为18V 时、它可以满足2x35w 的输出功率要求。 但我发现、当电压在20V 至23V 之间调节时、输出功率仍然限制在大约2x33w。 它是内部的

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/870796/tpa3116d2-the-tpa3116-specification-states-that-when-the-power-supply-voltage-is-18v-it-can-meet-the-output-power-of-2x35w-but-i-found-that-when-the-voltage-is-adjusted-from-20v-to-23v-today-the-output-power-is-still-limited-

器件型号:TPA3116D2
tpa3116规范规定、当电源电压为18V 时、它可以满足2x35w 的输出功率要求。 但我发现、当电压在20V 至23V 之间调节时、输出功率仍然限制在大约2x33w。 它是否受到内部限制?

当输出功率为2x35w 时、电源电压需要达到多少伏特?            
IC 引脚6-8的外设电路是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如下图所示、我们的测试条件为18V、4 Ω 负载、26dB 增益设置、~35W 输出@1% THD。

    因此、请检查是否存在任何不同的增益设置或功率限制器设置? 至于引脚6-8、增益设置在数据表7.3.1部分中介绍、而 PLIMIT 在7.3.4部分中展示。

    此致、

    Matthew