This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5720A-Q1EVM:原理图 pdf 和用户指南?

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5720A-Q1, TAS5760XXEVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/870210/tas5720a-q1evm-schematic-pdf-and-user-guide

器件型号:TAS5720A-Q1EVM
主题中讨论的其他器件:TAS5720A-Q1TAS5760XXEVM

我找到了原理图和电路板 Altium 文件、但在哪里可以找到 pdf 和 Gerber 等开放式格式文件?

此电路板的用户指南在哪里? 这不是 TAS5760!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    请在下面找到 TAS5720A-Q1 EVM 光绘文件。 至于 EVM 操作、它与 TAS5760xxEVM 类似、因此您可以参考建议的 EVM 用户指南中的测试步骤。

    e2e.ti.com/.../Gerbers.7z

    此致、

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有 pdf 原理图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以下是 pdf 版本原理图:

    e2e.ti.com/.../AMPS029A_2800_001_29005F00_Sch.PDF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 这些文件为什么不在 TI 网站的评估板网页上列出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    此 EVM 是可安静重复使用的 TAS5760EVM 设计、这可能是原因。 无论如何、我将进一步与团队核实是否可以向产品文件夹提供此信息。

    此致、

    Matthew