This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1860-Q1:模拟输入编号

Guru**** 2694555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/897549/pcm1860-q1-analog-input-numbers

器件型号:PCM1860-Q1

您好、Sirs、

我需要8个单端模拟音频输入、16位采样率为16k、I2S 输出为1个。 8x 输入将同时工作。  那么、PCM186X_Q1的哪个部分可以满足我的要求? 输出的采样率是多少?  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的产品系列中目前没有8通道同步采样音频 ADC。   

    但是、您可以将我们的两个 TLV320ADCx140器件以菊花链形式连接在一起、以创建一个8x 麦克风输入捕捉系统、该系统可在 I2S 或 TDM 输出选项上输出全部8个信号。

    如果您将器件设置为16kHz、则采样率将为16kHz、所有8个通道将以16kHz 的频率进行采样和传输。

    以下是一份包含更多信息的好应用手册:

    具有共享 TDM 和 I2C 总线的多个 TLV320ADCx140器件(修订版 B)