This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5421-Q1:TAS5421

Guru**** 2484615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/878713/tas5421-q1-tas5421

器件型号:TAS5421-Q1

我非常仔细地查看了 TAS5421的数据表。 我可能错过了我要找的内容、所以我会问其他人是否知道。  问题是、寄存器的默认启动条件是什么?  什么增益、什么工作频率等 如果可以的话、我不想使用 I2C 接口。 在整个文档中都提到了默认启动条件。 我只是没有找到寄存器中的默认值。 请提供任何帮助。

Mark Allie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Allie、

      寄存器0x00应为默认配置值。 您可以将每个感兴趣的参数0x00配置值作为默认值进行检查。  

    此致

    Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    表6至表8的第一行是寄存器的默认设置值。

    此致、

    Derek