This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2005D1:输入关闭时发出噼啪噪声

Guru**** 2484625 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/878212/tpa2005d1-pop-noise-when-input-turn-off

器件型号:TPA2005D1

您好!

 

我的客户在输入信号关闭时观察到噼啪噪声。

请检查波形和原理图。

 

请提供建议。

 

波形:应在 LED 圆圈处出现噼啪噪声。

 

此处的原理图:

  

 

谢谢、此致、

猪排

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matsunaga-san、

    我们的团队将查看此 e2e 主题并尽快回答。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matsunaga-san:

    一些有关减少爆裂声的一般建议:

    • 噼啪噪声是由输入之间的不匹配引起的
      • 如果可能、请使用差分输入
      • 使用低容差组件以减少失配
    • 输入电容器的电容是多少? 有时降低输入电容有助于降低噼啪噪声。
    • 您是否在输入端尝试过不同的电阻器和电容器值? 您可以尝试平衡变化这些组件的输入。
    • 输入信号是 PWM? PWM 信号必须在输入端使用低通滤波

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan - San、

    感谢您的评论。

    让我确认下面两项内容。

    -如果使用 CR 低路径滤波器、您是否为客户设计提供了 CR 值?

    -关于输出侧、输出信号在输入关闭时停止、这是否正常?

     我的理解是、在关断前、输出是占空比50% PWM。

    此致、

    猪排

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    猪排、

    输出确实是奇数、在静音期间、输出应具有50%的占空比和相同的相位。
    这是否在播放音频之前也会发生? 如果您断开音频源连接或使用其他音频源(如果可能)、该怎么办?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器