This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2562YFPEVM-DC:无法生成7V 和6V 电压

Guru**** 2557180 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2562

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/869784/tas2562yfpevm-dc-unable-to-generate-7v-and-6v

器件型号:TAS2562YFPEVM-DC
主题中讨论的其他器件:TAS2562

我们有一位客户似乎无法生成低于8V 的升压电压。将升压设置为7V 和6V 时均可产生8.2V 的电压。由于 BST_VREG 读数为0b0000、因此似乎未正确设置"升压配置2"、这似乎是一个保留值、 但手动设置为0001b 似乎无法解决问题。

我们是否对此有任何信息?  

谢谢、  

Mitchell Spears

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mitchell、

    我将查看您的问题、并在今天稍后的时间提供更多信息。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、  

    您有机会了解一下这一点吗?  

    谢谢、  

    Mitchell Spears

    现场应用  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mitchell、

    我实际上只是在 EVM 上测试了这个。 升压电压实际上会低于8.2V 至7V 和6V、因此我无法复制该行为。
    我想问一些问题:

    • 您的 PPC3和 TAS2562应用版本是什么?
    • 您的 VBAT 电源电压是多少?
    • 您是否正在使用 EVM?
    • 您能描述一下您的测试过程吗?

    以下是我的测试程序:

    1. 打开 PPC3
    2. 打开 TAS2562应用
    3. 将 TAS2562EVM 连接到 USB 和5V 电源
    4. 进入并退出系统检查面板
    5. 转至设备控制面板
    6. 转到底部、将最大升压电压从10V 更改为7V
    7. 单击右上角的 Power Up 按钮
    8. 在低音量下播放正弦音并逐渐增加增益
    9. 随着输入信号的增加、电压从 VBAT->6.8V -> 7.1V 发生变化。

    在执行上述步骤后、我读取寄存器0x34并获取0x43。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    感谢您为我看一下! 我已将您的问题和 程序传递给工程师、并将告知您答案是什么。

    谢谢、

    Mitchell Spears

    现场应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mitchell、

    检查上述信息后、如果客户有其他问题、请告知我们。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器