This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2705C:PCM2705C 上出现喀哒声和噼啪声

Guru**** 2923960 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/888530/pcm2705c-pop-and-click-noise-on-pcm2705c

器件型号:PCM2705C

您好!

 插入或拔下 USB 电缆时、耳机上会发出噼啪声的声音。 我已根据数据表设计了滤波器电路、但它不会降低噪声。 当我连接外部放大器时、噪声会放大。 您是否有任何解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nikesh、

    噼啪噪声是 OUT 输出放电上的电容器的伪影。  在原理图中、R7和 R8有助于对电容器进行放电。  较低的电阻值将更快地放电并改善杂音、但会增加 THD。  您应该尝试几个值、直到在噼啪噪声和音频保真度之间找到良好的折衷方案。