This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2706C:TLV320AIC3204中的线路输入/麦克风

Guru**** 2650475 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2706, TLV320AIC3204, PCM2706C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/885595/pcm2706c-line-in-microphone-from-tlv320aic3204

器件型号:PCM2706C
主题中讨论的其他器件:PCM2706PCM2906TLV320AIC3204

您好、Sirs、

下面是我们的应用。 线性输出功能工作正常。 但是 Line-IN/Microphone 不起作用。

(CPU-PCIe X1)-->(TUSB7340 -USB2.0)-->(PCM2706C -I2S)-->(TLV320AIC3204 - Line-In * 1 / Line-Out Head1 / Microphone * 2 / Phone * 1)

您是否会帮助建议如何使线路输入/麦克风工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    PCM2706不支持任何麦克风输入。  您实际上是否在使用 PCM2906

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否显示 PCM2906和 TLV320AIC3204之间的连接?  PCM2906具有 S/PDIF 数字输入/输出功能、但不具有如图所示的 I2S。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul 和 Collin、您好!

    我们使用的是 PCM2706C、而不是 PCM2906。 线路输入和麦克风连接到 TLV320AIC3204。

    我们认为麦克风输入可以通过 I2S 接口进入 PCM2706、然后从上述拓扑进入 CPU。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    很抱歉造成混淆。  您能找到麦克风输入停止工作的位置吗? 请监控所有 I2S 连接- I2S 数据输入引脚(FUN3引脚)上是否有数据? LRCK、SCK 也是正确的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    我们监控了 I2S 接口、所有这些接口都有信号、包括数据输入和输出。  LRCK 和 SCK 都具有正确的频率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    我认为问题是由 I2S 输入功能混淆引起的。  输入引脚不用于 ADC 输入、而是用于与内部 DAC 一起使用的外部数据。  内部 DAC 可选择接受外部 I2S、而不是 USB 数据。   

    谢谢、

    Paul