This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3221:本底噪声和 SNR @ 24、30、34dB

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/870582/tpa3221-noise-floor-and-snr-24-30-34db

器件型号:TPA3221

您好!

我的客户正在评估 TPA3221并需要一些信息。

数据表指定了增益设置= 18dB 和 AD 调制时的本底噪声和 SNR。 在增益设置为24、30和34dB 以及头部调制的情况下、您能得到多少?

请参阅随附的。

非常感谢、

Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Antonio、  

    为了澄清这一点、您想了解下表中所示的 VN 和 SNR 吗?

    调制   增益设置   VN SNR
    头部   18
    头部   24
    头部   30
    头部   34

    祝你一切顺利、  

    卡罗莱纳州

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Antonio、

    我们需要对此运行一些基准测试。 将尽快为您提供结果。 谢谢!

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Antonio、

    请找到以下结果、

    PVDD=24V、头部调制、

    18dB -> 71uV;

    24dB -> 85uV;

    30dB -> 119uV;

    34dB -> 150uV

    SNR 可根据噪声级别进行计算。 谢谢!

    此致、

    Hao