This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1864:PCM1864的功能

Guru**** 2648435 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1864

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/896616/pcm1864-capabilities-of-pcm1864

器件型号:PCM1864

大家好、

我正在寻找能够执行一些功能的音频编解码器或处理器、我想知道 PCM1864是否能够执行这些功能。

我需要4个模拟输入通道(2个立体声输入)和2个模拟输出通道。 我们需要检测两个输入何时具有某些音频输入、并切换以使用这些输入。 当这两个输入没有音频时、我们将改用其他立体声输入通道。 我们还需要添加可编程滤波器、以消除噪声和其他有害音频。 最后、我们需要数字音量控制和单声道混合功能。

PCBM1864的 Energysense/Controlsense 函数能否检测4个输入上的麦克风电平电压(大约10mV)? 如果没有、您能否推荐一款能够做到这一点的产品?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chandler、

    PCM1864可以满足您的需求、但它是一个 ADC、而不是编解码器、因此它没有任何模拟音频输出。 抽取滤波器可以设置为经典 FIR 或低延迟 IIR、还可以启用/禁用集成式 HPF 滤波器。 但是、它没有用于主 ADC 路径的灵活双二阶滤波器、仅用于实现 Energysense 和 controlsense 功能的次级 ADC。 但是、它具有数字音量控制和非常灵活的混合功能。 可根据需要对能量感测阈值进行编程、并可轻松检测麦克风电平电压。

    最棒的

    Zak