This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1863:PCM1863右/左通道无语音

Guru**** 2652535 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1863

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/896405/pcm1863-pcm1863-right-left-channel-no-voice

器件型号:PCM1863

尊敬的团队:

客户在测试期间发现 PCM1863异常。 PCM1863有多种异常现象、例如左声道无语音、右声道无语音、或两者均无语音。 客户测得的波形和 IIS BLK 和 LRCLK 正常、但 数据波形没有输出。

我附上了配置文件和原理图供您参考。

主控模式 SCKI 为32MHz、采样率为125K。 主模式 IC 的 BLK 和 LRCK 作为从模式 IC 的输入频率。

希望您能提供一些建议、谢谢。

“CH27_OK.txt”主机模式正常,“CH27_ERROR.txt”主机模式异常,“CH28_OK.LOG”从机模式正常,“CH28_ERROR.LOG”从机模式异常。

此致、

Sammi

e2e.ti.com/.../error_5F00_log.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sammi:

    我在这两种情况之间看到的一个差异是、寄存器0x09被指定为良好转储的默认值、而被设置为0x00用于不良转储。 如果这是他们希望从中获取数据的通道、则这可能是他们的问题。  

    为了澄清这一点、大部分时间数据是否符合预期? 在这两种情况下、我都看不到状态寄存器中的任何错误、但在坏情况寄存器0x72读取0x2F、正常值为0x0F。 该寄存器中的第一个字节是保留的、遗憾的是、我不确定器件是如何使用该字节的、但我在过去看到过、当其中一个输入接地短路时、该字节会发生切换、因此他们可能需要验证其连接。  

    如果上述两项均未解决问题、您能否确认采样率? 您说的是125kHz、但寄存器0x73显示的采样率介于32kHz 至48kHz 之间。

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Zak、

    谢谢。客户想要125KHz 的采样率、 但它似乎超出了数据表中的范围。 因此、客户无论如何都可以设置为125KHz、否则它不起作用? IC 如何检测采样率?

    谢谢。

    此致、

    Sammi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sammi:

    PCM186x 具有一个片上振荡器、可用作自动时钟配置和采样率检测的基准。 我不认为125kHz 是一个受支持的采样率。 如果可以、我建议他们将其调整为有效的音频速率。

    最棒的

    Zak