This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505EVM:主时钟始终出现在评估板上

Guru**** 2822075 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2505EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/878591/tas2505evm-master-clock-is-always-present-on-evaluation-board

器件型号:TAS2505EVM

你(们)好。

我目前正在尝试使用 LPCxpresso546评估板来设置和播放 TAS2505EVM 上的 I2S 音频文件。

我遇到的问题是、我尝试使用 LPCxpresso546中的 MCLK、但是 TAS2505EVM MCLK 输入引脚上始终存在12.28MHz 信号、这会阻止我这么做。  

如何以及在何处切断这个12.28MHz MCLK 信号(我不确定在哪里)、以便我可以改用微控制器上的 MCLK?

感谢您的任何帮助、

此致、

布莱尔。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、布莱尔、

    欢迎使用 E2E、感谢您关注我们的产品!

    正确、TAS2505EVM 始终具有 MCLK。 如 EVM 原理图所示、MCLK 由 SN74LVC1G126DBVR 提供。

    http://www.ti.com/lit/ug/slau498a/slau498a.pdf#page=8

    与 I2S 时钟相比、MCLK 没有用于选择外部或板载时钟的跳线。 您需要移除 SN74LVC1G126DBVR 并使用 MCLK 测试点来提供外部 MCLK。

    我希望这是清楚的。 如果您有其他问题或意见、请告诉我。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.