This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3262:添加 iDSP_A_D_1时音调发生器消失

Guru**** 2482485 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/870246/tlv320aic3262-tone-generator-disappears-when-adding-idsp_a_d_1

器件型号:TLV320AIC3262

您好、TI、

我们在定制板上安装了 AIC3262、我们正致力于使连接的 PDM 麦克风正常工作-到目前为止未能成功-但首先:

我们制作了一个简单的脚本、只是添加了一个音调发生器、这很好。 但是、当我们向脚本添加 iDSP_A_D_1时、音调发生器停止工作。 没有任何内容连接到 iDSP_A_D_1。 请参见下面的。 是否有任何建议正在发生什么? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Egil、

    理想情况下、输入/输出端口不应悬空。 输入端口应连接到 Coef-to 数据组件、输出端口应连接到数据到 Coef 组件。

    但您描述的行为不会由浮动节点引起。 您是否有任何机会关闭了两个版本之间的音频发生器?

    我的结尾没有发生这种情况 请分享您的流程、我将进行调查。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diljith:
    感谢您的快速响应。 我们仍然遇到这种奇怪的行为、请参阅下面的流程:

    我们听到 L 信道中的静音和 R 信道中的"草本购物者"等无效声音。
    如果我们移除 L 通道线(使用处理器间)、则 R 通道音调发生器工作正常。
    有什么建议吗?
    谢谢。
    埃吉勒

    e2e.ti.com/.../aic3262.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Egil、

    时钟树配置有问题。 在配置时钟树时、我们应设置 DAC DSP 时钟、使其具有足够的周期、以便在下一个数据到达之前完全处理一个数据样本。

    处理一个数据样本所需的 DSP 周期数可从 PPS 中的资源面板获得。

    为了正确运行、DSP 时钟应该满足这个要求、即

    DSP 时钟>= 采样率*每个采样的 DSP 周期数。

    DSP 时钟源自 ADC 或 DAC 输入时钟、然后除以 NADC/NDAC。

    在本例中、DAC 时钟输入为4.096MHz、NDAC 为1时、每个样本大约有4096/16 = 256个周期、这不足以满足工艺流程的资源要求(接近~300)。 您可能会注意到、即使移除 iDSP、音调质量也不是很好。  

    因此、您需要减少 DSP 处理或增加 DSP 时钟。 切换到单声道内插器将降低资源要求。 要增加 DSP 时钟、您可以使用 PLL、PLL 输出可用作 DAC 和 ADC 的输入。

    使用 PPS 的默认时钟树、流程工作正常。 我已将其附在此处以供参考。 我所做的唯一更改是使用默认系统设置代码。

    此致。

    e2e.ti.com/.../aic3262_5F00_evm.zip