This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Trimble 基本控制器

Guru**** 2484615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/876996/trimble-base-controllers

你(们)好

请提供有关 IC 器件型号的建议、这些器件型号可用于 非常高质量的可塑封底座平衡和音量控制器 我的放大器  

使用我的放大器 TDA2005R 有高质量的现代放大器工作电压为12伏、大约为40W + 40W 或2.1伏 Subwoooper  

如果您可以使用已经采用 PCB 设计的放大器提供包含部落低音音量的放大器、那就更好了  

非常感谢您的参与  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的团队将查看这一点、并将再次提出一些建议。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    如果您正在寻找40W 的放大器、我建议使用以下放大器:

    http://www.ti.com/audio-ic/amplifiers/speaker-amplifiers/products.html#p342=40;50

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在为 我的放大器寻找不仅是放大器、而且是非常高质量的可混频基准平衡和音量控制器  

    希望您能理解  

    非常感谢您的参与  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以便为您提供合适的解决方案。 您能否提供有关放大器的更多详细信息? 通道数、输出功率、THD+N 等? 因此、我们可以建议最佳解决方案。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.