This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563:TAS2563 I2C 地址。

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2563

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/888628/tas2563-tas2563-i2c-address

器件型号:TAS2563

您好、先生、

我检查了 TAS2563 I2C 地址默认为0x48、但 PPC3转储地址为0x98。

是否需要在 PPC3转储寄存器中更改为0x48?

谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ian、

    我们的团队将查看此主题并尽快回答。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    0x48是用于全局访问的7位地址(8位为0x90)。

    然后、可以根据 ADDR_SPICLK 引脚更改地址、如 表3所示、如果地址接地、则地址为0x4C 7位或0x98 8位。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器