This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1861:我们使用 PCM1861将模拟信号传输到数字信号到 AS3460。 请询问 AS3460的 F4 D5 E5 F5的哪个引脚应连接到 PCM1861?

Guru**** 2492385 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/896809/pcm1861-we-used-pcm1861-to-transfer-the-analog-signal-to-digital-signal-to-as3460-please-ask-which-pin-of-f4-d5-e5-f5-of-as3460-should-be-connected-to-pcm1861

器件型号:PCM1861

我们使用 PCM1861将模拟信号传输到数字信号到 AS3460。 请询问 AS3460的 F4 D5 E5 F5的哪个引脚应连接到 PCM1861?

PCM1861如何连接到 AS3460

AS3460引脚功能

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您绘制的连接看起来不错。

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请询问 AS3460的 F5的哪个引脚应连接到 PCM1861?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    引脚 F5完全不应连接到 PCM1861。 这是 AS3460的数据输出。 PCM1861不是编解码器、因此它无法对 AS3460的数字数据输出执行任何操作。

    最棒的

    Zak