This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505:如何单独驱动2个扬声器

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M, TPA2012D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/888433/tas2505-how-to-drive-2-speakers-separately

器件型号:TAS2505
主题中讨论的其他器件:TAS5825MTPA2012D2

大家好、

我的客户提出了新的需求、我想与您讨论。

应用是电子锁、客户需要2个扬声器、一个用于门铃、另一个用于按键触控按钮蜂鸣音、这两个扬声器都是0.8W 8 Ω 扬声器。 这2个应单独工作。  

客户现在使用的是具有单通道输出的编解码器 ALC5660、 并且计划在2个扬声器之前使用模拟开关来单独控制/切换扬声器、而我认为、我们只使用具有2个独立通道的数字输入 PA 来驱动扬声器可能会更容易。  

我们是否有可以执行此类操作的器件?  

谢谢、  

乔治