This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6211A1:将 NXP SA58631TK 替换为 TPA6211A1

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA6211A1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/870612/tpa6211a1-replacing-nxp-sa58631tk-with-tpa6211a1

器件型号:TPA6211A1

(免责声明、而非 EE。)

我们使用的 NXP 半自动 AB 类1通道放大器(SA58631TK、118)现已停产、其占用空间为8-HVSON。

我们正在寻找 TPA6211A1DRB 替代产品。

此 TI 部件 SON 3x3封装是否与现有的8-HVSON 封装兼容而不改变电路板布局?

逻辑似乎是一样的、除了被切换的-和+输出引脚。   

如果有人快速查看一下比较、看看是否有任何其他逻辑问题、我会很感激...

谢谢、

Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    欢迎使用 E2E、感谢您关注我们的产品!

    遗憾的是、TPA6211A1需要不同的封装尺寸、因为不同器件之间的间距不同。 TPA6211A1的间距为0.65mm (这使得引脚1与引脚4之间的间距为1.95mm)。 8-HVSON 封装的尺寸要求间距为0.5mm (这导致引脚1到引脚4之间的间距为1.5mm)。

    NXP 器件封装详细信息:

    https://www.nxp.com/docs/en/package-information/SOT908-1.pdf

    TI 封装详细信息:

    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpa6211a1.pdf#page=39

    这种情况下的等效封装是 DRG 封装、如下所示。

    但是、如产品查找器所示、只有一个采用此封装的音频器件(OPA1678IDRGR 和 OPA1678IDRGT)。

    如果您对此有其他问题或意见、请告诉我。 我们很乐意为您提供帮助。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.