This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5630:TAS5630和 TPA3255之间的主要差异

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255, TAS5630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/895102/tas5630-major-differences-between-tas5630-and-tpa3255

器件型号:TAS5630
主题中讨论的其他器件:TPA3255

大家好、

一位客户想知道 TAS5630和 TPA3255之间的主要差异以及价格差异的主要原因。

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、  

    我将询问我们的营销团队。  

    祝你一切顺利、  

    卡罗莱纳州

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    客户比较注意! TAS5630是 TPA3255的前代产品、因此它们之间存在一些相似之处。 尽管如此、TPA3255和 TAS5630之间的一个主要区别是它们采用的封装。 与体积更大的 TAS5630选件相比、TPA3售价 更经济、这是造成价格差异的主要因素之一。  

    器件之间的一个较大差异是 TAS5630支持 BD 调制、而 TPA3255不支持 BD 调制。  

    此致、

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    感谢您提供这些信息。

    此致、

    Danilo