This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV1091:需要针对 LMV1091的 SMD 麦克风建议

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: LMV1091

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/870511/lmv1091-need-smd-microphone-suggestion-for-lmv1091

器件型号:LMV1091

大家好、团队、

我正在尝试制作音频电路、为此我计划使用 LMV1091。

我正在寻找 与 LMV1091兼容的"SMD"麦克风建议。 如果可能、还建议使用相关电路。

谢谢

苏山州  

+91-9953930827

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sudhanshu、

    欢迎使用 E2E、感谢您关注我们的产品!

    所有差分麦克风的相关电路都是相同的。 基本上、LMV1091需要在 MIC 输入端放置隔直电容器、并需要将一些电阻连接到 MICBIAS 和 GND、如下图所示。 电阻器的范围为1k Ω 至2.2K Ω。 对于阻断电容器、它们可以从0.1uF 变为0.47uF。

    遗憾的是、在这种情况下、我们无法建议使用麦克风。 但是、如果您可以选择全向麦克风、则可以共享数据表以查看它是否适用于 LMV1091连接。

    希望这对您有所帮助。 如果您对此有其他问题或意见、请告诉我。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.