This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6130A2:减少 TPA6130A2噼啪噪声的解决方案

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/870365/tpa6130a2-solution-to-reduce-tpa6130a2-pop-noise

器件型号:TPA6130A2

您好、Sirs、

在 https://e2e.ti.com/support/audio/f/6/t/691775的线程之后 ,我们找到了一种解决方法,可以在通过 I2C 更改输出音量时降低噼啪噪声。 以下是我们的测试设置和结果:

1.通过 TotalPhase Aardvark I2C 软件狗写入 TPA6130 I2C:
2.通过 Audio Precision 设备和数字示波器测量噼啪噪声。





上电序列:
+5V 打开
写入0x01 = 0xC0
写入0x02以设置输出音量
写入0x01 = 0x00  
+5V 关闭  

测试结果:

施加电源并写入输出音量寄存器时、TPA6130本身的噼啪噪声低于-70dBV。 以下是测量结果:



但是、我们可以在改变输出音量时分辨出明显的不连续信号的声音干扰。 以下是将0x02=0x25更新为0x02=0x35时的示例:



通过逐渐改变输出音量、可以将声音干扰降至最低。 例如、如果我们要将0x02从0x25更改为0x2A、我们可以写入0x02 = 0x26、0x02 = 0x27、0x02 = 0x28、0x02 = 0x29、0x02 = 0x2A 五个步骤。 在这种情况下、信号电平会平稳变化。



谢谢、此致、

陈耀恩
2020年7月1日


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    感谢您提供的结果。 我们将考虑使用它们来创建常见问题解答。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.