This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5411-Q1:待机模式下的/FAULT 引脚状态

Guru**** 2490615 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5411-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/888064/tas5411-q1-state-of-fault-pin-in-standby-mode

器件型号:TAS5411-Q1

各位专家、您好!

我对/fault-pin 行为有疑问。 待机模式下/FAULT-Pin 的状态是什么? Hi-Z 或未定义? 如果未定义、您会告诉原因吗?

此致、
福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fujiwar-san、

    在待机模式下、/FAULT 引脚将关闭。  因此、如果上拉电阻器处于激活状态、它将把它拉至3.3VDC 电源。  在高阻态模式下、该引脚将跟踪器件可能确定的任何故障。  由于输出 FET 处于非活动状态、因此在高阻态模式下不会检测过流和直流失调电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gregg-San、

    您是说 TAS5411-Q1监控待机模式下的故障情况、如果 TAS5411-Q1检测到故障情况、/FAULT-Pin 将置位?

    此致、
    福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fujiwar-san、

    我认为您误解了自己。

    待机模式器件处于关闭状态、不会监控故障、并且永远不会将 FAULT 引脚置为有效。

    高阻态模式下、器件处于活动状态、但输出级未切换。  器件将监控故障。