This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2560:用作触觉驱动器

Guru**** 2779745 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2560, TAS2557, DRV2605

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/878351/tas2560-use-as-haptic-driver

器件型号:TAS2560
主题中讨论的其他器件: TAS2557DRV2605DRV2634

星期四快乐!

我在下面列出的一篇博文中发现、TAS2560可用于较新的 LRA 触觉传动器、我想可能是一个音圈传动器。

从哪里可以获得有关在我们即将推出的原型中将 TAS2560用作触觉传动器驱动器的功能或优势的更多信息?

e2e.ti.com/blogs_/b/analoguewire/archive/2017/12/28/integrating-next-generation-linear-resonance-actuator-systems

此外、博客中指出、波形是由 TAS2557中的 DSP 生成的、但据我所知、TAS2560没有 DSP、这是否仍然有效、或者我们是否可以在 ARM Cortex-M7 MCU 中使用 DSP?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tivinc、

    我们将查看这个 e2e 线程、并尽快回答。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tivinc、

    遗憾的是、目前我们不支持 TAS25xx 器件的触觉功能。 我们建议改用 DRV26xx 产品系列、因为我们可以提供完整的支持。  

    我们的一些解决方案(例如 DRV2605)支持 audio-to-vibe 功能、后者可将音频输入信号转换为触觉效果。

    请告诉我您的想法。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tivinc、

    除了我上一篇文章、我刚刚收到了一些有关 DRV2634的信息。 这是一款具有集成升压功能的 LRA/ERM 驱动器。

    如果您对该器件感兴趣、我可以为您提供有关 e2e 聊天的更多详细信息。 可以直接向我们的工程师申请该器件。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Luis、  

    我不熟悉 DRV2634、我认为它是新的或正在开发中。 我熟悉其他 DRV 芯片、它们无法满足我们的需求。

    请向我发送 DRV2634的信息/详细信息。  

    此外、我怀疑 DRV2634特定于 LRA、如果是、您能否推荐音圈传动器的驱动器作为触觉驱动器?  

    谢谢你

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tivinc、

    由于我们通过 e2e 聊天继续我们的对话、我将关闭这个 e2e 线程。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.