This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1802:有关音频数据接口时序的问题

Guru**** 2914610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/870382/pcm1802-question-about-audio-data-interface-timing

器件型号:PCM1802

大家好、

您能给我以下客户问题的评价吗?

问题1. 在第18页、所有信号的上升/下降时间都描述为10ns。 这意味着"所有信号"是什么? 它是否仅指 FSYNC、LRCK、BCK、DOUT、还是应包含器件上的任何其他信号、如 PDWN?

问题2. 要进行确认、器件是否可以接受25ns 的 PDWN 信号上升/下降时间?

此致、

佐崎武  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takeshi、

    10ns 规格是指时序图中的时钟和数据信号、这不适用于 PDWN。 对于 PDWN、25ns 的上升/下降时间是完全可以接受的。

    最棒的

    Zak