This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5624ADDVEVM:纯路径控制台、TAS55xx.GUI

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5624ADDVEVM, TPA3251, TAS5624A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/888474/tas5624addvevm-pure-path-console-tas55xx-gui

器件型号:TAS5624ADDVEVM
主题中讨论的其他器件: TPA3251TAS5624A

尊敬的:

我 是通过 TAS55xx.GUI 操作 TAS5624EVM 的、但无法正常工作(通信失败、电阻器 A4不是6C)

因此 我需要 PurePath 控制台

我请求 PPC 1.6V 作为电子邮件 地址  ,请回答我的问题或将 PPC 1.6V 发送 给我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nak、您好!  

    TAS5624ADDVEVM 的 GUI 是 TAS5888 GUI、可在 EVM 页面中找到这些文件。

    如果您处于设计的原型设计阶段、我建议您使用我们的下一代器件 TPA3251 (因为 TAS5624A 大约已使用8年)。 或者、如果 TPA3251不支持您的要求、请与我分享、我可能会帮助您找到更新/更易于使用的器件。