This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC6140EVM-PDK:AC-MB 电路板驱动程序

Guru**** 2484615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/878079/adc6140evm-pdk-ac-mb-board-drivers

器件型号:ADC6140EVM-PDK

您好!

从何处获取驱动程序

音频转换器主板(AC-MB)

来自套件:DC6140EVM-PDK

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrius、

    当您安装 运行 GUI 的软件套件 PurePath Console 3时、驱动程序将自动安装。

    如果您尚未请求访问 PPC3、  您可以在此处进行访问。

    访问后、您可以登录 TI.com 帐户并导航到 您的 MySecureSoftware 进行下载。

    确保下载 PPC3 、而不是 PPC1或 PPC2。

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    感谢你的答复。  希望我能够获得批准、下载 PPC3。

    谨致问候 Andrius S.