请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS6424L-Q1 您好!
为了设计原始散热器、我的客户对电路板到外壳顶部的高度有疑问。
下表中的哪个高度编号应用作从电路板到外壳顶部的总高度? 该表是根据数据表第61页的尺寸和注释6计算得出的。
| (毫米) | 最小 | 典型值 | 最大 |
| 端子底部-外壳顶部 | 2.240 | 2.4775 | |
| 附注6. | 2.250 | 2.325 | 2.400 |
此致、
Kazuto Tatsumi
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
| (毫米) | 最小 | 典型值 | 最大 |
| 端子底部-外壳顶部 | 2.240 | 2.4775 | |
| 附注6. | 2.250 | 2.325 | 2.400 |
您好 Tatsumi-San、
为了方便您、我附加了我们在 EVM 中使用的散热器尺寸。 我们使用2.25mm +/-0.25mm 散热器高度。 我们按照数据表注6中的最小值进行设计!e2e.ti.com/.../HS_2D00_DKQ56_5F00_20x41.4x32.77_5F00_RevB.pdf
希望这能帮助您在散热器设计方面取得进展。
此致、
Robert Clifton