This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3118D2:对 TPA31xxD2的 MUTE 引脚的使用感到困惑

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/887195/tpa3118d2-confusion-about-the-use-of-the-mute-pin-of-tpa31xxd2

器件型号:TPA3118D2

大家好、

我对 TPA31xxD2系列的 MUTE 引脚(引脚12)的使用感到困惑。 在数据表中、slos708g、2017年12月修订、在"引脚功能"表的第4页、其内容为"高=输出高阻态、低=输出使能"。 但在第17页第7.3.10章:短路保护和自动恢复功能中,它的内容为“将静音引脚拉至低电平...”。 它不应该读为"将静音引脚拉..."?

也许这只是一个小问题、因为以下提到将 FAULTZ 信号与反相晶体管结合使用意味着将高电平静音、但无论如何。

请提供建议。

非常感谢

David Gathen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    我们将尽快检查并向您提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我认为  "将 MUTE 引脚拉  ..."。  应该是三极管的 B 引脚。 当故障发生 时、三极管的 B 引脚也拉至低电平、然后 TPA3116器件的 MUTE 引脚将拉至高电平以使器件静音。

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    如果是这样,我认为措辞有点不恰当。 遗憾的是、我还没有 EVM 来检查实际情况会发生什么、但您认为正确、如果原理图是在 EVM 中完成的、那么当 FAULTZ 变为低电平时、MUTE 变为高电平。 因此、要回答我的问题:要获得所需的静音结果、第4页上的表格是正确的、必须阅读第7.3.10章、比如说、放松一下。 对吧?

    此致

    Dacid

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dacid:

    是的。  

    您可以从以下链接中参考 EVM 板设计:

    https://www.ti.com/lit/ml/sszqif2/sszqif2.pdf