https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/869921/tpa3221-output-power-issue
器件型号:TPA3221你(们)好,先生
您能帮您检查上述各项并提供解决问题的方法、谢谢!
当我们使用1kHz 信号 作为输入时,在 BTL 模块的条件下,输出功率可以达到85W,但是,如果我们使用4kHz 或超过4kHz 的信号,TPA3221
仅输出25W、 如果功率超过25W、 则会失真,此外、我们还使用 AP 进行测试、这是相同的问题、LC 电路:L=15uH,C=1uf;我们 还 使用 L=10uH,它 同样无效
仅当输入信号为1kHz 时 、它才会正常工作,SCH、您能帮助检查它并为此问题提供建议、谢谢!