This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3204:将模拟与 I2S 数据混合

Guru**** 2489685 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/888040/tlv320aic3204-mix-analog-with-i2s-data

器件型号:TLV320AIC3204

您好!

我们的项目需要实现一个函数、想要将线路输入与 I2S 数据混合、然后输出到 I2S_OUTPUT 和 HP_OUT、该图显示了 attach.AIC3204是否支持该功能?如何获取驱动程序?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绿洲  

    AIC3204无法支持此功能、 它们需要使用具有可编程 miniDSP 的 AIC3254。  miniDSP 使其能够将 I2S IN 与抽取滤波器输出(ADC IN)混用、并执行其他处理。  AIC3204与 AIC3254类似、但它具有固定功能 DSP、具有应用参考指南中所述的集处理块。  所有处理块都不支持 I2S 输入与 ADC 输入的数字混合。  

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    感谢你的答复。

    此致、