This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3204:MCLK 至音频接口主机电阻器或电容器

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/897115/tlv320aic3204-mclk-to-audio-interface-host-resistor-or-cap

器件型号:TLV320AIC3204

大家好、

正如我在数据表中注意到的、布局示例是"帮助防止过冲并减少耦合、使 MCLK 靠近源极10欧姆"  

尽管客户多年来一直使用 aic3204并将1nF 电容连接到 MCLK、但工作正常。 但最近、它们将 VCO 频率调整得更小、在某些原型中、有时没有 DAC 输出、而 I2C 正常。 但将示波器放置在电容器上、DAC 输出正常。

将1nF 更改为0hm 后、DAC 输出正常、工作正常。 因此、我想知道、对于使用电阻器或电容器的 MCLK 是否存在差异或考虑因素、这会导致这种现象。

此致、

基因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gene、

    减少振铃和反射的推荐解决方案是将一个10-33欧姆电阻器与信号线路串联、靠近线路的驱动器侧。

    1nF 电容器非常大、可直接放置在~6-24MHz 信号线上、因此产生的 MCLK 驱动器会消耗大量功率、产生的信号可能是三角波、而不是良好的方波。  当您探测 MCLK 线时、它看起来是什么样子的?  波形干扰引起的边际时序问题可能对某些产品有效、而不是对其他产品有效、这些产品可以解释这种行为。