This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5806M:功率耗散计算

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5806M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/877885/tas5806m-power-dissipation-calculation

器件型号:TAS5806M

团队、

我们是否有任何工具或公式来计算 TAS5806M 在给定条件下的功率耗散? 例如、输入电压、音频输出功率、扬声器欧姆等  

谢谢、

此致、

朱志安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    功耗与 Rdson 变化(不同输出功率下的温度不同)、外部滤波 器寄生参数以及 PVDD 电压、输出功率、PWM 频率和调制相关... 很难使用公式来计算它。

    我们建议使用数据表效率与输出功率间的关系图来检查功率耗散。 例如低于1SPW 模式、384kHz PWM 开关、12V PVDD、4 Ω 负载、BTL 2*15W 输出效率为~88%。 因此功率耗散为~4.09W。


    此致、
    Matthew