This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3106:通过 ADC/DAC 的信号损失

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/886377/tlv320aic3106-signal-loss-through-adc-dac

器件型号:TLV320AIC3106

您好!

当使用两个不同的音频路径时、我会遇到明显不同的输出、我想知道这是正常现象还是我错误配置了编解码器。

一种配置绕过 ADC/DAC、几乎不会产生信号损失。

如果我将信号路由到 ADC/DAC 和管道 arecord | aplay、则会有明显的信号损失。

这是预期的吗? 是否存在错误

我在 Linux v4.8上运行、并将为每个配置附加 amixer 设置。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    旁路设置

    #左 PGA 混频器仅接受 Line1L
    amixer cset name='Left PGA Mixer Line1L Switch'打开
    amixer cset name='Left PGA Mixer Line1R Switch'关闭
    amixer cset name='Left PGA Mixer Line2L Switch'关闭
    amixer cset name='Left PGA Mixer Mic3L Switch'关闭
    amixer cset name='Left PGA Mixer Mic3R Switch'关闭

    #旁路 ADC、音频串行总线、DAC
    amixer cset name='PGA Capture Switch' Off、Off

    #左侧 HP 混频器仅源自 PGAL 旁路
    amixer cset name='Left HP Mixer DACL1 Switch'关闭
    amixer cset name='Left HP Mixer DACR1 Switch'关闭
    amixer cset name='Left HP Mixer Line2L Bypass Switch'关闭
    amixer cset name='Left HP Mixer Line2R Bypass Switch'关闭
    amixer cset name='Left HP Mixer PGAL Bypass Switch'打开
    amixer cset name='Left HP Mixer PGAR Bypass Switch'关闭

    #接受来自 PGA 旁路信号的完整信号
    amixer cset name='HP PGA Bypass Volume' 118,0

    #启用 HPLOUT 上的输出
    amixer cset name='HP Playback Switch'打开、关闭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ADC/DAC 设置-导致信号丢失

    #左 PGA 混频器仅接受 LINE1L 输入
    amixer cset name='Left PGA Mixer Line1L Switch'打开
    amixer cset name='Left PGA Mixer Line1R Switch'关闭
    amixer cset name='Left PGA Mixer Line2L Switch'关闭
    amixer cset name='Left PGA Mixer Mic3L Switch'关闭
    amixer cset name='Left PGA Mixer Mic3R Switch'关闭

    #通过 ADC、音频串行总线和 DAC 发送音频
    amixer cset name='PGA Capture Switch'打开、关闭

    # PCM 不会使信号静音
    amixer cset name='PCM Playback Volume' 127、0

    #将 DACL 连接到所有输出混频器
    amixer cset name='left DAC Mux' DAC_L1


    #左侧 HP 混频器仅来自 DACL1
    amixer cset name='Left HP Mixer DACL1 Switch'打开
    amixer cset name='Left HP Mixer DACR1 Switch'关闭
    amixer cset name='Left HP Mixer Line2L Bypass Switch'关闭
    amixer cset name='Left HP Mixer Line2R Bypass Switch'关闭
    amixer cset name='Left HP Mixer PGAL Bypass Switch'关闭
    amixer cset name='Left HP Mixer PGAR Bypass Switch'关闭

    #左侧 HP 混频器接受来自 DACL 的完整信号
    amixer cset name='HP DAC Playback Volume' 118,0

    #启用 HPLOUT 上的输出
    amixer cset name='HP Playback Switch'打开、关闭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将检查您的设置。  同时、您能否帮助量化您遇到的信号衰减量?  这将有助于我们了解这是较小的配置问题还是主要的配置问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Collin、

    感谢你的帮助。

    在本测试中、我一直使用信号发生器以0.707Vrms (2Vp-p)发送1kHz 信号、然后在示波器上测量波形。

    当使用我的"旁路"设置配置编解码器时、我测量:

    • 编解码器输入上的2.02 Vp-p、LINE1L (引脚3)
    • 编解码器输出上的2.10 Vp-p、HPOL (引脚18)

    当使用我的"ADC/DAC"设置配置编解码器时、我测量:

    • 编解码器输入上的2.02 Vp-p、LINE1L (引脚3)
    • 编解码器输出上的1.2Vp-p、HPOL (引脚18)

    噪声更大的信号。

    我几乎失去了一半的信号、因此我不禁要问我是否缺少 L/R 通道标志或以某种方式将输入信号与静音混合。

    一些假设:

    • 2 Vp-p 是 ADC 的最大输入
    • DAC 可以提供2 Vp-p 信号
    • 默认的声道设备配置正确(将对此进行检查)

    让我知道我可以提供哪些其他信息。

    谢谢、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Collin、

    进度-我认为我们解决了信号损耗问题、但现在 ADC 信号正在使用2 Vp-p 输入进行削波。 这是您期望的吗?

    我们的 ALSA (asound.conf)设置似乎导致了信号丢失。
    默认情况下,arecord 传递选项--channels=1。
    但是、DA830 EVM 驱动程序需要--channels=2。
    我们的默认声卡采用"插头"封装、允许 ALSA 静默和自动使用转换插件。 在这种情况下、它将--channels=1转换为--channels=2。

    具体而言、在给定时
    arecord --channels=1
    ALSA 使用"路由"插件。 这将记录以下输出:
    插头 PCM:路由转换 PCM (sformat=S16_LE)
     转换表:
       0 <- 0*0.5 +1*0.5

    采样率分别为通道0的50%和通道1的50%。

    根据我所能知、通道0和1分别对应于 ADCL 和 ADCR。
    我们一直在关闭 PGAR 混频器的所有输入、因此我相信 ALSA 在写入单通道音频文件之前将来自 ADCL 的信号与来自 ADCR 的静音混合在一起。 这会导致50%的信号"丢失"。

    现在、我们已经使 ADC 工作、我们发现、当我们输入一个2 Vp-p 信号时、波形明显被削波。 根据我的读数、我认为 ADC 的最大输入范围为2Vp-p;请参阅 TLV320AIC3106数据表第9.5节;以及 e2e.ti.com/.../874310

    您是否希望 ADC 能够处理2 Vp-p 信号? 如果是、您对我们为什么会削波有什么想法吗? 如果不是、您在哪里指定 ADC 范围?

    再次感谢您的帮助、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我们很高兴听到您能够通过调试自行解决基于驱动程序的 ALSA 问题!

    如您所述、AIC3106的典型满量程输入为.707Vrms 或2Vpp。  请注意、这是一个典型规格、器件将具有非零增益误差、这将影响实际的满量程电平。  ^增益误差实际上不是以零为中心、列为0.85dB、这意味着大多数器件实际上具有2Vpp * 10 μ V (-0.85/ 20)= 1.813Vpp 的满量程输入电平。 由于这是一个典型规格、一些器件的满量程范围将略小于这个水平、而一些器件的满量程范围将略大于这个水平。

    我们认识到、数据表并未立即明确说明这一点、因此会导致有关这些器件的常见问题。  较新产品的规格略有不同、以避免类似的混乱。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊、你是对的、我们错过了。

    详细信息、
    GainErr = 20 log (Vout/Vin)

    为了找到可产生满量程输出的输入、我们将针对 Vin 求解上述值:
    Vin = Vout/(^μ s (GainErr / 20))

    Vin = Vout *^μ s (-GainErr / 20)

    在本例中、我们有:
    •   GainErr =+0.84 (来自修订版 F 手册)
    •   Vout = 2.0Vpp

    Vin =(2.0Vpp)*^μ s (-0.84 / 20)= 1.8Vpp

    这种推理是否有效?

    这是否会导致波形在顶部和底部发生削波?

    感谢您的帮助、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    是的、在削波之前、您的分析是正确的、用于查找最大输入值。

    理想情况下、波形应该是对称的并且两侧的削波相等、但是实际上、这些产品有一个非零偏移电压、这将导致波形在两侧削波之前的一侧可能稍微削波。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    完美、符合我们的需求。 再次感谢您的帮助!