This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3113D2:单端输出

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3113D2, TPA1517

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/897012/tpa3113d2-single-ended-output

器件型号:TPA3113D2
主题中讨论的其他器件: TPA1517

大家好、

请告诉我 TPA3113D2输出是否可配置为单端输出。  

我的客户希望将 TPA3113D2输出配置为单端输出、如下所示:
 -只能使用 OUTP
 - 接地与麦克风共用

谢谢你。

此致、

Koshi Ninomiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Koshi、

    TPA3113无法支持单端输出、它将触发 OC 故障。

    此致、

    Derek  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek-San:

    感谢你的答复。
    我向客户宣传了 TPA3113D2、这是 TDA1517ATW/N1、118 (NXP)(EOL)的替代产品。
    由于 TPA1517是旧器件、我没有将其升级到他们。

    可配置为单端输出的最佳备选音频放大器器件是什么?

    谢谢你。

    此致、

    Koshi Ninomiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Koshi、

    也许我没有达到您的平均要求。  

    如果只有 OUTP 驱动扬声器、则 OUTN 无法接地。 可配置单端输出的应用。

    因为 OUTP 具有直流偏移、所以客户必须在 OUTP 上添加直流电容器。  

    未使用的 OUTN 仍然需要 BST 电容器。

    此致、

    Derek