This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:TAS5805M -在高 DRC 交叉频率下进行浸渍

Guru**** 2575885 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/869879/tas5805m-tas5805m---dipping-at-high-drc-crossover-frequency

器件型号:TAS5805M

您好!

我们在高 DRC 交叉频率下发现了一种奇怪的行为。 测试结果如下:

1) 1)当所有 DRC 打开时。

a)当我们将中高 DRC 的交叉频率设置为相同时,在交叉频率下的满量程输出将出现增益过冲。

b)当我们将中高 DRC 的交叉频率进一步设置时、满量程输出几乎是平坦的、但 在交叉频率的中点附近有一个骤降。

请参见图1。

C)当我们将中 F3/F4设置为22kHz、将高 F1/F2设置为8kHz 时、希望创建类似于8kHz 后响应的高时架。 但是、我们看到8kHz 下的下降。 请参见图2。

2) 2)仅当 DRC 处于低电平和中电平时。

a)当我们将中间 F3/F4设置为22kHz 时。 没有骤降或过冲。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们在高 DRC 交叉频率下发现了一种奇怪的行为。 测试结果如下:

    1) 1)当所有 DRC 打开时。

    a)当我们将中高 DRC 的交叉频率设置为相同时,在交叉频率下的满量程输出将出现增益过冲。

    b)当我们将中高 DRC 的交叉频率进一步设置时、满量程输出几乎是平坦的、但在交叉频率的中点附近有一个骤降。

    请参见图1。

    C)当我们将低侧和中侧 DRC 的交叉频率进一步设置时、满量程输出几乎是平坦的、并且在交叉频率的中点附近没有骤降。

    d)当我们将中 F3/F4设置为22kHz、将高 F1/F2设置为8kHz 时、希望在8kHz 后创建类似响应的高时架。 但是、我们看到8kHz 下的下降。 请参见图2。

    2) 2)仅当 DRC 处于低电平和中电平时。

    a)当我们将中间 F3/F4设置为22kHz 时。 没有骤降或过冲。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图2:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在"TAS58xx 系列通用调优指南"(slaa894)中看到了以下陈述。我应该允许鼓起、并仅使用 AGL 来抑制鼓起。

    "这里的一个主要问题是当 AGL 关闭时、如果触发 DRC、两个交叉路口的交叉路口会出现凸起。 在这种情况下、AGL 可以有效地保证整个频带的平坦度。"

    此致、

    CK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们建议的配置低于 DRC 设置(中高共享相同的交叉频率)、AGL 用于处理交叉频带过冲。

    "当我们将中高 DRC 的交叉频率设置为相同时、在交叉频率下、满量程输出会出现增益过冲。"

    PPC3在设置不同频率时显示了交叉响应。

    此致、
    Matthew